This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:关于 SN74ALVC244的穿透电流

Guru**** 2519200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051869/sn74alvc244-about-the-penetration-current-of-sn74alvc244

器件型号:SN74ALVC244

您好!

如果 OE 引脚为高电平、即使 A 引脚具有高阻抗、直通电流是否会流动?

此致

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 输入始终具有高阻抗(对于允许的输入电压)。 泄漏电流指定为 II、与/OE 引脚的状态无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 引脚为高电平时、向 A 引脚输入介于高电平和低电平之间的电压。
    此时、直通电流是否从电源流向器件内部的接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /OE 引脚仅禁用输出。 对于不在电源轨上的输入电压、您确实会获得击穿电流。