This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54AC244:引脚对引脚偏斜

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051393/cd54ac244-pin-to-pin-skew

器件型号:CD54AC244

大家好、团队、

我的客户使用 54AC244进行时钟分配、但在数据表中找不到引脚对引脚偏斜。
54AC244器件是否具有该特征参数?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    不可以、标准逻辑器件(即 SN74或 SN54器件型号)通常没有定义或表征偏移和抖动。

    通常情况下、单个器件内的通道间偏斜小于1ns。

    对于具有定义偏差和抖动  的器件、请参阅 TI 时钟和计时器件产品系列。