This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:解决方案选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050045/lsf0102-solution-select

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245

尊敬的团队

一个好消息  是、我们在客户的新项目中使用 LSF0102DCTR 进行设计。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    他们是否计划同时填充两个器件、或者出于电源原因、他们只是放置两个封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    谢谢您的回复。

    出于供应原因、放置两个封装。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    感谢您的确认。 原理图中的所有内容看起来都不错。 我在 B 侧没有看到上拉电阻(它们可能在另一页上?)。 如果信号仅通过推挽信号沿 B 向 A 方向移动、则不需要它们(看起来是这样的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号沿两个方向传输、例如 UART 通信、我们是否应该在两侧都有上拉电阻器? 建议使用哪种值?

    根据数据表、我在下面找到了详细信息。 (在我的应用中、UART 位于两个控制器之间、一个是1.8V、另一个是3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    因此、对于 UART、我实际上建议他们改用 SN74AXC2T245器件。 它更适合该接口。

    如果他们想要继续使用 LSF0102、我会让他们在两侧添加上拉电阻器、以确保安全。 UART 数据速率非常低、因此它们可能会通过1k 上拉电阻获得。 对于将从1.8V 转换到3.3V 的 TX 或 RX 信号而言、这一点非常重要。有关 LSF 的这些培训视频也将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你迪伦。 但是 、SN74AXC2T245需要控制 DIR 引脚。 我希望对该转换进行更简单的控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 DIR 引脚直接连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、您好!

    我同意 Clemen 的说法、通过 SN74AXC2T245、您只需将 DIR 引脚直接接地或 VCC 即可实现控制固定。 实际上、没有复杂的控制、因为方向直接连接、因此它们固定在所需的方向上。

    您可以看到第8.4节、了解如何配置每个位的方向性。

    最棒的

    Michael