This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:澄清了有源总线保持电路。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051373/sn74lvth125-active-bus-hold-circuitry-clarification

器件型号:SN74LVTH125
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125SN74LV125

各位专家:

你好。 由于电源问题、客户端必须选择 SN74LVTH125作为 SN74LV4T125的替代产品。

它们仅将该器件用作5V 至3.3V (Vcc = 3.3V)的转换器。 此备选方案的信息表包含以下应用手册:

 由于它们有一个直接接地的输入引脚、这是否会成为问题?
 
我们还将介绍 SN74LV125 和 SN74LVC125。 输出负载以微安为单位(CPLD 的输入)。 其中有任何一个可行吗?

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    Emrys 在上一个问题中对此进行了很好的解释。  

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048501/sn74lvch8t245-going-from-sn74lvc8t245rhlr-to-sn74lvch8t245rhlr/3881128 #3881128"]

    只要总线保持器处于与电阻器电源相反的状态、上拉或下拉电阻器就会产生一个带有总线保持电路的分压器。

    例如:

    对于典型的总线保持电路、输出电阻约为1k Ω。 如果您在输入端连接了一个10千欧的下拉电阻器、并且没有以其他方式主动驱动线路、则可能存在两种状态:

    (1)总线保持电路处于低电平状态、没有问题。

    (2)总线保持电路处于高电平状态、现在输入电压被下拉至~0.9 * VCC。

    如果您不关心输入处于何种状态、那么#2不是什么大问题、但如果您打算将下拉电阻器置于低电平状态、那么您可以看到它不起作用、除非电阻器非常小(即小于1k Ω)。

    如果是这种情况、最好不要使用总线保持。

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将总线保持输入直接接地不会有问题、因为没有分压器。

    为了转换为更低的电压、您可以使用任何具有可过压输入的器件。 LV、LVC 或 AHC 系列器件正常。