This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:输出上拉

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050419/sn74lvc8t245-pull-ups-at-output

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245

您好!

我是否可以在电平转换器的输出端设置上拉电阻器、以便在输入悬空时输出处于定义的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入悬空时、它被读取为高电平或低电平、或者它可能会振荡。 启用的输出绝不会悬空。

    将上拉电阻置于输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回复。

    两侧都有上拉电阻、即输入和输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的。 (仅当器件断电或禁用时、输出上拉电阻才会生效。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我还能建议使用 SN74LXC8T245吗? 如果您在切换方向时担心输入悬空、那么它具有内置的动态下拉功能。

    仅当器件在 someway 中被禁用、然后保持输入低电平时、动态下拉才会激活。 如果您在运行期间将具有浮动输入、则需要外部上拉或下拉电阻。

    此致、

    Karan