This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC573:SPICE 模型

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050219/cd74hc573-spice-models

器件型号:CD74HC573

大家好、

 我们是否有适用于 CD74HC573的 SPICE 模型?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不可以、我们目前没有用于 CD74HC573的 pspice 模型。 我们是否可以帮助解释有关器件的一些具体问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys。 根据客户的说法,他的电路有8个 I/O (8个通道)。 他们询问您是否有一个用于一个通道的 SPICE 模型、这对他来说也足够了。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们的模型通常仅包含单个通道、因为所有通道都是相同的。

    我目前没有可用的 D-LATCH 模型。