This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A:SN74LVC06APWR 器件的 ESD 规格(元件级)。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051164/sn74lvc06a-the-esd-specification-component-level-of-sn74lvc06apwr-device

器件型号:SN74LVC06A

大家好、

我想知道  N74LVC06APWR 器件的 ESD 规格(元件级)。

您可以就此提出建议吗?

HBM

清洁发展机制

-毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satinee、

    ESD 结果如下:
    HBM:2500V

    MM:200V

    CDM:1500V