This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204DRUTR 部分断电模式

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050591/lsf0204d-lsf0204drutr-partial-power-down-mode

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、  关于 LSF0204DRUTR 数据表的部分断电特性、显示了、

参数               测试条件                                  典型值

IOFF 关断 µA 电流 Vref_B = Vref_A = 0V、VEN = GND IO = 0、Vi = 5V 或 GND±1 μ A

9.3.5 Ioff、局部断电模式当 Vref_A、Vref_B = 0时、所有数据引脚和 EN 引脚均为高阻态

这是否意味着、如果任何 Vref_A 或 Vref_B 处于0V、那么 IO 将处于高阻态? 数据表显示"当 Vref_A、Vref_B = 0时、所有数据引脚和 EN 引脚为高阻态。"

该器件是否具有 VCC 隔离功能或仅部分断电?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流入 Vref_B 和流出 Vref_A 这只需要 Vref_A 和 Vref_B 之间的电压差、因此当 Vref_A = 0V 时也会发生。(在这种情况下、当输入电压为0V 时、Ax 和 Bx I/O 引脚之间会有一个小电流流动。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    请参阅下面的快照、

    1V8和3V3电源轨将 在不同的时间启动、一个比另一个要早、我想确保 从1V8侧到3V3侧不会有任何反向驱动、反之亦然。

    LSF0204DRGYR 部分断电模式是否能够隔离这两个域?

    根据数据表、该芯片具有部分断电模式功能、而非 VCC 隔离。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当3.3V 电源首次上电时、电流会流入1.8V 电源。 (该电流由内部200 kΩ 电阻器限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    该器件不具备 VCC 隔离功能、可支持为其中一个电源供电、同时仍保持 I/O 禁用状态。 对于该器件、VrefA 和 VrefB 都必须为0V、Ioff 电路才能激活。

    看起来您正在使用外径 MDIO 信号、为此最好使用两个 TXS0102器件、因为它具有 VCC 隔离功能、并且只要其中一个电源电压为0V、I/O 就会被禁用。