This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于 CIO 参数

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051175/lsf0102-about-cio-parameter

器件型号:LSF0102

大家好、

在数据表中、CIO (OFF)和 CIO (ON)的测试条件仅为 Vo=3V 或0V。

当 Vo=5V 时、该参数是否会波动? 如果您有一些数据问题、请与我们分享一下吗?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我不希望该值与5V Vo 不同。 它可能的3.3V 电压被选为其电源范围内的中心点、并且在整个电源范围内应该足够。