This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:CAXC8T245QWRGYRQ1和 PCAXC8T245QRGYRQ1之间有何区别?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051113/sn74axc8t245-q1-what-s-the-difference-between-caxc8t245qwrgyrq1-and-pcaxc8t245qrgyrq1

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

大家好、  

我的客户正在测试 CAXC8T245QWRGYRQ1、我看到 我们仍有 PCAXC8T245QRGYRQ1的样片库存、  

这两者之间有什么区别? 他们是否可以 改用 PCAXC8T245QRGYRQ1进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    开头的"P"表示 APL 样本。 它们可以将其用于测试、因为其功能相同。