This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:或门的反相输入

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050923/sn74lvc1g32-invert-input-of-or-gate

器件型号:SN74LVC1G32

专家您好!

您能否帮助检查我们是否有引脚对引脚器件、但使用该或门的反相输入、如下所示? SN74LVC1G32DBVR

感谢您的支持。  

谢谢!  

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们有一些"可配置多功能"逻辑门。  例如 SN74LVC1G57。 但是、它们都具有相同的引脚布局、并且不会成为 P2P 替代产品、因为它们需要3个输入才能实现可配置性(请参阅下文)。  

    如果您需要单个反相输入、您还可以尝试在或门输入之前添加反相器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Albert、感谢您的详细解释。 我们将应用此样本进行进一步测试。
    再次感谢。