This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:数据表中的输入/输出编号似乎不正确

Guru**** 2965370 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050903/txb0304-input-output-numbering-in-datasheet-seems-incorrect

器件型号:TXB0304

您好!

查看 TXB0304的数据表、端口的定义如下(第3页):

A1:输入/输出1
A2:输入/输出2
A3:输入/输出3
A4:输入/输出4

B1:输入/输出4
B2:输入/输出3
B3:输入/输出2
B4:输入/输出1

这真的是正确的吗? 通常 A1会转到 B1等 然后、第11.2节中的信号方向也会更有意义。

此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这看起来是一个拼写错误、感谢您突出显示这一错误、我将把它添加到勘误表中、以便在将来的更新中修复。 说明中的数字应与引脚名称中的数字相对应。 例如、A1和 B1是通道1的 A 和 B 端口。