This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:输入上的上拉电阻器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050421/sn74lv1t126-pull-up-resistor-at-input

器件型号:SN74LV1T126

您好!

我们正在针对我们的应用进行从5V 到3.3V (使用3.3V 供电)的降压转换。 我们是否可以在5V 输入侧具有上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    在输入上有一个上拉电阻器是好的。