This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:输入上升/下降时间技术规格

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC14A, SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050094/sn74lvc14a-input-rise-fall-time-spec

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件:SN54LVC14A

您好!

数据表8.3.2指出了以下内容、这使我感到非常困惑。

"Δt 到 Δv 的信号需要具有快速的边沿速率,如建议运行条件 SN54LVC14A 和建议运行条件 SN74LVC14A 中的 Δ V/Δ Σ 所定义,以避免过大的电流和振荡。 如果需要慢速或高噪声输入信号,则应使用具有施密特触发输入的器件在标准 CMOS 输入之前调节输入信号。”

在 Δv 工作条件:SN74LVC14A 中、我找不到任何输入 Δt μ V/μ s 规格。
首先、SN74LVC14A 是一款施密特触发反相器。 因此,句子“如果需要慢速或高噪声输入信号,则应使用具有施密特触发输入的器件在标准 CMOS 输入之前调节输入信号。” 与 SN74LVC14A 不一致。

数据表9.2.2.1还 Δv 所需的 Δt μ V/μ s 规格、并且它也使我感到困惑。

8.3.2和9.2.2.1是否确实适用于 SN74LVC14A 输入?
Δt 这些只是从无施密特触发器件数据表中剪切和 Δv 错误、SN74LVC14A 上没有输入 μ V/μ s 限制?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    您回答正确-这些是复制/粘贴错误、我将标记我们需要更新此数据表以删除这些错误。

    该器件的施密特触发输入架构允许非常慢的信号-输入转换速率没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺