This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-EP:SN74LVC1G08MDCKREP

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050062/sn74lvc1g08-ep-sn74lvc1g08mdckrep

器件型号:SN74LVC1G08-EP

您能否为器件型号 " SN74LVC1G08MDCKREP "提供以下热值?   

1) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻  

2) RθJB Ω 结至电路板热阻  

3) Tj (最大值)最高结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan、

    以下是该器件的热结果。 值以 C 为单位  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 244.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 156.1
    Result - Theta JB (标准数据表值) 130.8
    结果- psi JT (标准数据表值) 47.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 130.0

    对于 Tj (max)、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?