This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:3.3V 至1.8V 时支持的数据速率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049920/sn74axch1t45-supported-data-rate-when-3-3v-to-1-8v

器件型号:SN74AXCH1T45

您好、先生、

我在 sn74axch1t45规范中看到1.8到3.3V 的转换为500Mbps。

您能否帮助确认3.3V 至1.8V 设计还支持500Mbps 转换?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电气特性、1.8V 至3.3V 和3.3V 至1.8V 的传播延迟相同