This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:YZPR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049898/txb0102-yzpr

器件型号:TXB0102

在数据表中、提到 OE 引脚必须下拉。

但是我做了一个关于 OE 引脚没有下拉的实验、那么该实验 不会影响功能。

因此、如果 OE 引脚上没有下拉电阻器、它将产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要 OE 引脚上的下拉电阻、如果在上电期间 I/O 状态不是问题、则可以将 OE 引脚连接到 VCA。