This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:迟滞规格

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049812/sn74axc2t45-hysteresis-spec

器件型号:SN74AXC2T45

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一个问题、如图所示:
"我正在研究电平转换器 SN74AXC2T45
找不到上面的 hysteris 规格"

我们是否可以询问您是否可以在此处为我们的客户提供此规格?
非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    迟滞规格通常适用于具有施密特触发输入的器件。 因此、该器件不会有它们。 如果您正在寻找具有  施密特触发输入的类似器件、请查看 SN74LXC2T45