请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049741/alternate-part-recommendation
请帮助我获取 TXS0104EPWR 的更好替代产品
目前、我们在设计中使用 TXS0104EPWR (4位)器件将电压电平从1V8转换为3V3。 这用于以太网 PHY 的 MDIO 和 MDC 引脚。
在该部分中、 我们将面临 CPU 引脚和电平转换器引脚之间的 IO 电平不匹配问题。
您能否建议一个支持 MDC 和 MDIO 引脚(开漏)的4位转换器部件。
电平转换器的 VIH 应小于1.35
电平转换器的 VIL 应大于0.45