This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:SN74LVC1G97:整个 LVC1G 系列的 SPICE 模型(相关问题)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134177/sn74lvc1g97-sn74lvc1g97-spice-model-for-the-whole-lvc1g-family-related-question

器件型号:SN74LVC1G97

大家好、

我看到 Chad Crosby 回复过-有人知道是否为这些器件制作了 Spice/PSpice/TI-PSpice 模型-即 SN74LVC1G97?

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不、很遗憾、在完成/发布这些模型之前、Chad 离开了 TI。

    我可以将1G97模型放在我要做的事情列表中。 如果您不介意使用相对未经测试的模型、我可能会在今天或明天做一些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我发现有一些空闲时间为你准备好这个模型,请告诉我你是否遇到任何异常,因为我只做了一个基本的功能检查。

    TINA-TI 功能测试

    SN74LVC1G97.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您这么快地将其组合在一起。

    负载的 TINA -对我来说很好。

    我不认为这也可用于 TI 的 PSpice -我想我会在以防万一时提出。

    我已经做了一个快速测试板-应该在不到一周的时间内就能得出结果-我也可以在这里布置示波器轨迹-就像三次检查一样。

    我们显然可以在这里的一些设计中使用该器件-我只需要确保一切都是 AOK。

    再次感谢 Emrys!
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    该模型将在 PSpice for TI 中工作、但在其中使用该模型会更具挑战性。 我相信您可以自己加载、但我在模型中使用的二极管会使仿真器将其视为"第三方"模型、并将您的输出迹线限制为仅3条。

    --

    我创建了一个修改版本、用压控开关替换钳位二极管-不是很精确、但会防止这些误差、您可能不会看到任何差异。 我一直在考虑对我们的所有模型进行这种更改、只是为了避免这个特殊问题(开关的仿真速度也比二极管快)。

    SN74LVC1G97_NO-DIOS.CIR