This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:真值表解释

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134157/sn74lvc1g97-truth-table-interpretation

器件型号:SN74LVC1G97

大家好、

查看数据表、然后查看真值表和图5、例如-我看不到这些匹配项。

逻辑和真值表应该如何协调?

对于图5 -对于顶部示例-不是 Y =(A)'+ B?  在真值表中-使用顶行-显示 Y = 0、但遵循布尔方程 Y = 1。

那么、如何确定哪一个是正确的?

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI -忽略。  我在查看原理图、其中我将 IN1连接到 GND 而不是将其拉高-然后查看真值表... 哎呀。  (引脚1连接低电平与拉高电平之间的关系。。。)

    我想我实现了 un获取 门。  哈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    谢谢 您的帖子- 我很高兴您找到了这个帖子。

    随时回来:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    当然可以。  这些可配置逻辑门器件非常棒。  传播延迟或足够接近或小于尝试将某些门串在一起。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、

    此数据表和/或 P/N :SN74LVC1G97是否有任何勘误 ?

    图5 -是否可以实现具有一个反相输入的双输入或门?

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、从所附内容来看-我认为这似乎是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    [报价 userid="523516" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134157/sn74lvc1g97-truth-table-interpretation/4208932 #4208932"]是否有关于此数据表和/或 P/N: SN74LVC1G97 的任何勘误表?[/QUERP]

    我在我们的内部跟踪系统中看不到任何未实现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    好的-谢谢您的检查。  我们只是想在这里进行双确定。

    此致、
    John