This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14-Q1:SN74HC14-Q1 FuSa FIT 率、FMD 和引脚 FMA

Guru**** 2383840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132065/sn74hc14-q1-sn74hc14-q1-fusa-fit-rate-fmd-and-pin-fma

器件型号:SN74HC14-Q1

大家好、

您可以帮助分享 SN74HC14-Q1 的 FuSa FIT 率、FMD 和引脚 FMA 吗? 我们需要知道组件数量、例如此文件、谢谢。


e2e.ti.com/.../slca002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    请参阅内部逻辑论坛上有关向我们的团队申请功能安全文档的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maler、

    感谢您的回复、但我没有找到合适的 SN74HC14-Q1文档 、我们的客户想计算 FMEDA、您能不能帮助提供 SN74HC14-Q1中的晶体管数量、故障模式和比例、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要通过提供的链接中的说明提交请求。 我无法在这里发布链接,因为这是外部论坛--如果你无法在内部论坛上找到常见问题解答,请给我发送电子邮件,我很乐意提供帮助。