This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:CD4541B 在初始状态激活-不是预期输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B, SN74HC4060, CD74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134040/cd4541b-cd4541b-activated-at-initial-state---not-expected-output

器件型号:CD4541B
主题中讨论的其他器件: SN74HC4060CD74HC4060

我们已经实施了该组件、但在测试期间、我们遇到了一些问题。

CD4541B 的配置:

引脚1和2之间:电阻器和电容器 R=56K Ω、C=100nF。
引脚3:120K Ω 电阻器连接到引脚1/2的 C 和 R 的中间。
引脚4:NC
引脚5:+3.3V
引脚6:连接到我们的复位信号(逻辑门的输出)
引脚7:GND
引脚8:我们的输出信号。 连接到逻辑门的输入端
引脚9:+3.3V
引脚10:GND
引脚11:NC
引脚12:+3.3V
引脚13:GND
引脚14:+3.3V

在电源增加(+3.3V)时、输出在1.6秒内激活。 我们不理解为什么激活、因为 MR 引脚未激活。 我们已使用示波器验证该初始级没有峰值。

您能否帮助我们了解为什么在电源增加的初始阶段激活输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电后的初始状态未定义;请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器) 只要 MR 未激活、输出就可能是高电平或低电平。

    在上电期间 MR 应该为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将该器件用作温度警报。 如果 MR 被激活、输出也被激活14分钟(输出被连接至多个器件的 RST、因此它们将降低温度)。 如您所知、我们无法让器件在上电后的每一次14分钟内关闭。 那么、我们如何避免这个未定义的输出呢? 我们可以在输出端放置一个上拉/下拉电阻器吗? 您是否建议更改器件? 您是否知道另一个可以完成该工作的人的参考?

    提前感谢、

    Nerea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nerea、

    我猜系统的设计假设任何锁存器件都是在已知状态下启动(低电平是常见的假设、因为许多锁存器件的启动频率高于高电平)。

    任何系统设计的一部分应是初始化任何锁存器件(计数器、锁存器、触发器、移位寄存器等)。 听起来系统设计需要更新-我们没有任何包含内部初始化的直接替代产品(这就是 MR 引脚的用途)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好、感谢您的回答! 您是否意味着、如果我们在加电期间激活引脚 MR、我们每次都将具有相同的输出状态? 因此、由于激活了 MR?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;MR 将器件置于已知状态。 但您遇到的问题是、您还使用 MR 触发温度警报状态。

    类似的 SN74HC4060也有相同的问题。

    我认为您需要一个外部电路、使器件在空闲时保持复位状态。 当温度警报发生时、MR 将被停用、计时器将启动。 当14分钟超时结束后、输出信号将使复位再次激活。 这应该可以通过一个设定/复位锁存器来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我有最后一个问题、数据表显示:"初始上电后立即需要一个等于一次性输出宽度的设置时间、在此期间输出将处于高电平"。 这意味着在我们的情况下、MR 需要在14分钟内激活? 输出在这段时间内不会有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请改用 SN74HC4060/CD74HC4060。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对你的答案不是很了解。 就在上面、大家注意到、在 上电期间、SN74HC4060与 CD4541B 在非定义输出方面存在相同的问题。 那么、为什么使用该组件而不是原始组件呢? 关于数据表中引用的短语"建立时间[...] '。 您知道什么吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC4060的工作原理与 CD4541B (MR 为 CLR)类似、但在上电时它没有什么特别之处。 您只需在上电期间将 CLR 保持为高电平即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电时"没有什么特别之处"? 在上电时没有未定义输出、或者在初始上电后不需要设置时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时计数器的状态未定义(如果不使用 CLR)。 它没有该特殊的设置时间要求。