This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244-Q1:驱动1m 双绞线

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134377/sn74hcs244-q1-drive-1m-twisted-pair

器件型号:SN74HCS244-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41SN65LVDT14

大家好、

我的客户希望在两个单独的电路板之间驱动 SPI 信号。 这两块板之间有四个双绞线、长度为1m。 双绞线来自以太网电缆。  

有可能吗? 您对此有什么建议吗?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia

    是的、我可以提出一些建议。

    我建议使用如下所示的源端接:

    RS 用于将源(HCS244)与传输线(双绞线)匹配。 大多数双绞线的阻抗约为100欧姆、而 HCS 器件的输出阻抗约为30欧姆、因此我将从 Rs = 75欧姆开始、看看这是如何工作的。 如果他们知道双绞线(传输线路)的特性阻抗、则可以根据数据表为 HCS 器件提供的输出阻抗更精确地匹配双绞线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已经有对、那么使用差分收发器是合理的、例如 SN65LVDT41/SN65LVDT14。 如果环境可能很嘈杂、这将非常有用。