This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74AUC244, SN74AUC1G126, TXS0108E, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133518/lsf0108-pull-up-resistor

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:LSF0102SN74AUC244SN74AUC1G126TXS0108ETXS0102

您好、先生、

如果 Vref_B < Vref_A+0.8V、是否无需添加上拉电阻器? 如下所示。

此外、当 LSF0102的原理图相同时、是否有任何改进建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.2.3节告诉您 A 侧需要上拉电阻器。 对于单向降压转换、具有 SN74AUC244/SN74AUC1G126等过压耐受输入的缓冲器将变得更简单、更可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    Thnaks 供您回复、如果 LSF 系列 Vref_A 和 Vref_B 都是推送脉冲、可以是双向的吗? 没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LSF 是双向的。

    您的信号是双向的、还是具有固定的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    双向信号、感谢您的帮助。

    但是、由于客户是高速应用、因此在使用推挽类型时可能无法使用外部上拉电阻器、

    是否有任何建议可以用于推挽式类型、并且可以达到50m (Hz)带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么协议?

    请考虑使用具有边缘加速器的 TXS0102/TXS0108E。

    (请注意、不能使用具有快速双向信号的长迹线或电缆。)