This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:最大限制长度

Guru**** 2579535 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134258/sn74lvc541a-maximum-length-of-limitation

器件型号:SN74LVC541A

大家好、

我的客户希望使用该器件来重新驱动 ESPI、

缓冲器和 UDC 板之间有一条电缆、

他们想知道该电缆完全重新驱动50MHz 信号的时长(缓冲器位于 MB 和 UDC 电缆之间)

或者、您是否建议我们将缓冲器放置在靠近 TX 或 RX 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向信号不能缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    忘记双向。 它们具有其他特定要求。

    只是想知道我应该将缓冲器放置在靠近 TX 还是 RX 的位置?

    理想情况下应为 RX、但从 TX 到缓冲区的长迹线可能会引起反射、请帮助评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了减少反射、请正确端接线路(源端接最简单)。 如果布线和电缆具有不同的特性阻抗、则应将缓冲器放置在电缆的开头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    任何布线、电线或电缆都是传输线路、其长度足以产生传输线路效应。 我们在此提供了有关此主题的详细常见问题解答、可能会有所帮助:

    [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的分享、

    但这些材料并不涵盖我的问题,

     我应该将缓冲器放置在靠近的位置?

    RX 还是 TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的意思、但原理图可能有助于:

    在任何通信线路的两端都有一个缓冲器----一个发送信号,另一个接收信号。 您可以将 SN74LVC541A 用于其中任何一个。 假设您的接收器无法修改、并且您的目标是增加驱动强度以通过电缆发送信号、 则 SN74LVC541A  必须将信号发送到电缆中-即上图中的 Tx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    很抱歉让人困惑、

    让我重新表述我的问题、

    如果信号 从主机传输到终端设备、

    我们应该将缓冲器放置在靠近主机(主器件)还是终端器件(从器件)的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    [引用 userid="498887" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134258/sn74lvc541a-maximum-length-of-limitation/4209923 #4209923"]我们是否应该将缓冲区放置在靠近主机(主设备)或终端设备(从设备)的位置?

    主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    谢谢,我是否知道原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    让缓冲器远离您要驱动的负载有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    我想您的观点是错误的、

    我正在尝试在"主机和终端设备之间放置缓冲区"、

    因此、如果我放置得太靠近主机、那么到终端设备的布线将会更长。

    只需确保您完全理解我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    恐怕我不知道如何比我已经提供的图纸更清晰。