This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:卷带尺寸

Guru**** 3006110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134211/txs0108e-tape-dimensions

器件型号:TXS0108E

大家好、

交付给客户的 TXS0108ENMER 的卷带尺寸与数据表中的标准值不同。
(顺便说一下、卷带是 STC#5644672ZEU。)

从 TXS0108EZXYR 切换到 TXS0108ENMER 时发生该错误。

1) 1)测量值(此实际卷带)是否正确?
2) 2)如果正确、您能否为我提供正确的尺寸文档?

========================================================================================
A0标准值:2.75mm、测量值:3.38mm
B0标准值:3.45mm、测量值:4.30mm
========================================================================================

数据表- 2022年6月3日-、
第25页、封装材料信息
www.ti.com/.../txs0108e.pdf

我已联系 TI 客户支持、并被提示将问题发布到 E2E、因此我想得到解答。

此外、我还可以向您发送实际卷带的图片、如有必要、请告诉我您的私人电子邮件地址。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Atsushi、

    请注意、TXS0108EZXYR 已停产、并替换为 TXS0108ENMER。  我们所有数据表上提供的尺寸只是卷带尺寸的标称规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    这是否意味着没有问题?
    我认为、即使是标称规格、该值也太不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我错误地单击了"这解决了我的问题"、但它并未关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该没问题。 它只是我们提供的标称规格、因为会有一些容差。  

    此致、

    插孔