This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:HBM 和 CDM 规范

Guru**** 2401165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134603/sn74lvc1g125-hbm-and-cdm-spec

器件型号:SN74LVC1G125

大家好、


我对 SN74LVC1G125的 ESD 有疑问。

关于以下 ESD 说明、HBM 为0至2kV。
您是否正在测试-2kV (负) HBM?
您是否也在-1kV 下测试 CDM?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我们的所有器  件都经过相同的测试-对于 HBM、此额定值应为"最小值"、对于 CDM、"MAX"应为±2000、对于 CDM、读数应为±1000。

    有许多数据表具有相同的错误、我们将在对文档进行更新时对其进行修复。