This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:NC7SZ08P5X 和 NL17SZ08DFT2G 的替代解决方案

Guru**** 2555010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134718/sn74lvc1g08-replacement-solution-to-nc7sz08p5x-and-nl17sz08dft2g

器件型号:SN74LVC1G08

Hi Logic Folk、

我正在寻找 适用于 NC7SZ08P5X 和 NL17SZ08DFT2G 的 P2P 可替换器件。 我找到了多个 P2P 器件、但我不确定 它们的规格是否同样等效。 您能帮助推荐最合适的器件吗? 我的客户每年对  NC7SZ08P5X 有1百万次需求 、 对 NL17SZ08DFT2G 有3.5百万次需求 、因此我相信这是一个很好的机会参与其中。

NC7SZ08 - TinyLogic UHS 双输入与门(onsemi.com) ;SC−70−5/SOT−353

NL17SZ08 -单路2输入与门(onsemi.com) ;SC−70−5/SOT−353

 SN74LVC1G08DCKR;SC70

 SN74AHC1G08DCKR;SC70

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC7SZ 是 Fairchild 的 LVC1G 克隆。 NL17SZ 是 Onsemi 的 LVC1G 克隆。

    对于这两种情况,SN74LVC1G08‍DCK*都是直接替代产品。