This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:高密度电压转换器

Guru**** 2527590 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134433/sn74avc32t245-high-density-voltage-translator

器件型号:SN74AVC32T245

大家好、团队、

对于高密度电压转换器、我们会推荐哪些器件? 客户正在尝试转换100-130信号、因此更喜欢>8位的解决方案。

它们从1.1V 转换为3.3V、并将信号从直流转换为50MHz (一般情况下)。

我最初以为 SN74AVC32T245 是一个很好的选择、但我意识到如果电源轨为3.3、这会限制器件可接受的最小电压为"高电平"、对吧?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有两个电源轨。 最小值为1.2V、但这适用于1.1V 输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我不完全关注- 1.2V 是指最小输出电压还是输入电压? 您还意味着输入有一个电源轨、输出有一个电源轨吗? 这些引脚是什么?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个电源是 VCCA 和 VCCB。 输入或输出取决于 DIR 信号。

    在1.2V 电源下、VIH 为0.78V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    因此、只需确认我的理解;为了实现他们所需的应用、

    V_CCA = 1.2V、导致 VIH=0.78V

    如果输入电压大于0.78V、V_CCB = 3.3V 会导致 Vout = 3.3V?

    此外、您是如何获得 e2e 的下标的!

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    通过"高密度电压转换器"、您是否希望推荐具有高位数的转换器? 如果是、方向控制系列(即 AXC、LXC、AVC、LVC)将使您在应用中受益最大、因为它们提供 任何转换器的最高位数。  

    如 Clemens 所述、 SN74AVC32T245 可在此处工作、但  如果电源电压低于最低规格、则无法保证工作正常。 AXC8T245 可在此处工作、因为工作电压范围为0.65V 至3.6V。  

    [引用 userid="410291" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1134433/sn74avc32t245-high-density-voltage-translator "]如果电源轨为3.3、则会限制器件可接受的最小电压为"高电平"、对吗?[/quot]

    通过"高电平"、我假设您是指输入逻辑高电平。 下面是用于为您的应用求解 VIH 和 VIL 的计算。   

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    正确-在这种情况下、高密度意味着高位数、以便减少转换所有100-150行所需的器件数量。

    我们是否有大于8位数的 AXC 器件?

    此外、为了澄清一下、如果 Vcca=1.2V、我们是否会在器件输入为1.1V 时使数据表规格无效? 我对该器件不是很清楚、因为这会将您在上面指定的0.78V 时突出显示的最小电压设置为符合数据表的容差要求?

    很抱歉,我有误解。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cam、

    AXC 器件最高支持8位  

    下面是有关 Vcca 和 VIH 之间差异的更多信息。 电源电压用于为器件供电、而输入电压(VI 和 VIH) 用于输入/输出端子。

    最棒的

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    那么、正如我在前面所说的、SN74AVC32T245的以下评论不会有任何问题、对吧?

    VIH 最小值= VCCI *0.65,而 VCCI 介于1.2V 至1.95V 之间

    Vi 被指定为要求输入电压>0V

    如果通过 DIR 信号将 Vcc_a 定义为输入电压并设置为1.2V、则 VIH 最小值将为0.78V。 VCC_b 定义为通过 DIR 信号的输出电压、并设置为3.3V。

    这意味着任何高于0.78V 的输入都将转换为3.3V 的 Vcc_b。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。