This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4511:数字6和9的字体数据表不一致

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC390, CD74HC4067, CD4055B, CD4056B, CD74HC4543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049457/cd74hct4511-datasheet-inconsistency-for-font-for-digits-6-and-9

器件型号:CD74HCT4511
主题中讨论的其他器件:CD74HC390CD74HC4067CD4055BCD4056BCD74HC4543

在数据表的第一页上、引脚分配下方的显示图表示在 BCD = 6时启用段"A"、而在 BCD = 9时启用段"d"。

但是、函数表与此相矛盾。 在与我一起测试了组件之后、函数表是正确的、第一页上的概述是错误的。

是否有等效器件在数字6和9上有这些尾线、类似于 LS47和 LS247器件之间的选择?

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您告诉我们这里的不一致之处--我将在周一回到办公室时做一个注释,我们需要更新数据表。

    这些类型的驱动器已经不再是真正的制造-通常使用 MCU +移位寄存器来创建相同的效果、并且在输出中具有更大的灵活性。

    此应用手册展示了如何以极小的占用空间完成此操作: https://www.ti.com/lit/ug/tiduc25/tiduc25.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速响应! 关于我所做的工作的一些背景信息:

    我正在构建一个低至微秒的 ISO8601格式原子时钟。 对于>1s 的数字、我使用的是由同时连接到 GPS 模块的微控制器驱动的移位寄存器。 此数据由用作微控制器 PPS 输出的 GPIO 线锁存到输出。

    但是、<1s 位数直接从原子频率基准计时。 移位寄存器的锁存线也用作我 正在使用的 CD74HC390计数器的复位。 然后、我将其中的几个链接在一起、以获得所有6位<1的数字。

    在 我看来、每微秒处理154个数据段并不可行、因此我改用了基于逻辑的方法。 我也很清楚、使用一个显示微秒的时钟有点毫无意义、但这更适合我自己、而不是任何实际用途

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、
    这是相当有趣的--你这么做的原因与我做大多数家庭项目的原因是一样的。 最后、我的工作会比较有用、但他们的工作总是很有趣

    如果您真的希望6和9的"尾"亮起、则可以添加一些外部逻辑门以"手动"打开它。

    一种相对简单的方法是使用 CD74HC4067等16:1多路复用器。 通道选择输入将与您的 HC4511输入相同。 您只需将多路复用器与要直接控制的 LED 串联、然后将 VCC 应用于与相应数字对应的输入。  多路复用器包含所有解码电路、因此比添加一组栅极少麻烦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4055B/CD4056B 有尾线、但没有 HC 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯--我本来以为有一个,但我在这个周末去看的时候没有找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、我查看了 CD 器件、但我的应用程序的传播时间似乎很长。

    我发现 CD74HC4543器件似乎有尾线、因此我设法找到了它们的电源(不容易!) 希望本周他们能够去!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只需确认、CD74HC4543器件按预期工作、并配有"尾线"。 遗憾的是、它们不采用 SOIC 封装!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    感谢您的介绍。 这些涅西管看起来很棒--我敢打赌整个项目看起来真的很棒。