This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:具有 ST 输入的 P2P 备选器件

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048712/sn74lvc8t245-p2p-alternative-device-which-has-st-input

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

大家好、

我的客户在 其系统中使用 SN74LVC8T245作为信号缓冲器、但输入是漏极开路信号。 他们注意到、在  评估中、输入信号不符合 SN74LVC8T245的 TR/TF 建议。  

因此、他们正在寻找具有 施密特触发输入功能的 P2P 替代器件。 您是否有任何符合要求的器件?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi、

    为此、我建议使用 SN74LXC8T245器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    它看起来很完美、我的客户计划很快对其进行评估。

    此致、

    Takashi Onawa