This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC390:数据表中双奎斯特输出的输出表不正确

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049466/cd74hc390-incorrect-output-table-for-bi-quinary-output-in-datasheet

器件型号:CD74HC390

根据标题、CD74HC390和类似器件的二次操作的输出表中的拼写错误:

我认为用圆圈标出的 H 实际上应该是 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    谢谢你们让我们知道--我会得到一些样片,看看我是否可以验证。

    许多旧的 Harris 数据表在很长一段时间内未涉及到(自从 TI 收购它们之后)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys、我似乎在这个周末为您提供了一段艰难的时光! 抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 从技术上讲、我们不必在周末作出响应、但我通常会检查是否有时间。 我喜欢听到这些问题、因此请随时在此处发布您发现的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    再次感谢让我知道这一点--我能够验证你是正确的。 该器件的运行与您所描述的一样、我将在下一个 DS 修订版中将其标记为要修复的内容。