This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V3690:回流焊峰值温度

Guru**** 2992320 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74V3690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048338/sn74v3690-reflow-peak-temp

器件型号:SN74V3690

根据 SN74V3690-PEU 的数据表、环保计划为 RoHS 和绿色环保、但 MSL 峰值温度为 LEVEL3-220C-168HR。

通常情况下、无铅回流焊峰值温度超过245C、其他存储器尺寸器件为 LEVEL-260C-168HR。

数据表是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我们对该特定器件的支持有限。 数据表是我的信息来源、因此我必须达到220C 的峰值温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    我想我们不能向 客户推荐 SN74V3690与无铅回流一起使用。  

     此致、

    铃木先生