This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:SPI 66MHz 时钟速度速率

Guru**** 2747765 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048392/txu0304-spi-66mhz-clock-speed-rate

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774TXB0304

大家好、

客户 正在研究 SPI 66MHz (1.8V 至3.3V)、TXU0304能否支持高达66MHz SPI 应用?  

我们以前是否有其他相同的设计? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    数据速率在数据表中提供:

    对于正常 SPI、这似乎很快、我会再次检查您是否不想查看其他形式的 SPI、如 QSPI。 此器件不适用于 QSPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的反馈、我还看到了 DS 中的表格。 对于客户应用、它似乎只能支持高达100MHz 的频率。

    如果 TXU0304不可行、您是否有其他建议? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    SN74AXC4T774在这些较低电压下的速度更快。 它还允许您设置其4个通道中每个通道的方向、从而使其灵活且非常适合 SPI。 只要保持轻电容负载(<70pF)、该器件就可以轻松实现66MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的建议。 但是、该项目已经投入生产、客户希望找到与 PI4ULS3V504引脚相同的解决方案。 这就是我更改建议 TXU0304的原因。 由于 TXU0304无法支持66HMz、因此我建议使用 TXB0304、它可以支持140Mbps、这有什么问题吗? 谢谢你。

    PI4ULS3V504 (diodes.com)

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    我不担心。 只需确保电容负载为≤15pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    获取、感谢您的回复。

    此致、

    Mike