This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:未使用的引脚

Guru**** 2527160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049000/sn74lvc2g14-unused-pin

器件型号:SN74LVC2G14

您好,

我们仅在双路施密特触发反相器上使用了1A/1Y 通道组。 由于 DS 要求不建议暂停使用未使用的 PIN、我简要阅读了报告、并仅说它会影响相应信道的电平异常。

请帮助我确认以下两个问题:

  1. 无论暂停的信道是否会影响所使用的信道、我知道它们彼此独立
  2. 如果使用通道和电源不受影响、我们能否在没有输入和输出的情况下挂起 PCB

谢谢。

zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiho Zhao、

    电源引脚为两个通道供电、这意味着"未使用"通道仍可生成其自己的信号。 这可能会对您使用的通道造成干扰、并且还会增加功耗。

    即使它是未使用的通道、我们始终建议添加上拉/下拉电阻器、以便它具有一个设置值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此 SN74AUP2G14的报告中、处于完全相同的情况下、1A/1Y 似乎用作同相缓冲器。