This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上电复位 IC

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV840, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048085/power-on-reset-ic

主题中讨论的其他器件:TPS3840TLV840

我正在执行上电时的系统级复位序列。 当电压达到设定的阈值时、复位电路输出一个逻辑低电平。

我已经试过包括 TPS3840和 TLV840在内的多种 TI 模型芯片组、但很不幸。

此应用应使用哪种 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的意思是“不幸运”。 这些器件有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件在初始启动时不会输出逻辑低电平、这正是我的系统所需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压过低(TLV840的电压< 0.7V)时、无法主动输出任何内容。 但在如此低的电压下、其他器件将无法启动。

    您是否有在0.7V 时出现问题的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个与 Microchip MCP102等效的 TI 器件、该器件会等待系统电压在启动时达到特定电平、然后输出其逻辑信号。

    我目前在 TI 可以找到的所有电压监控器都是在系统运行期间而不是在初始系统启动时工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们拥有 MCP102性能非常相似的 TLV809E。  如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是否有任何更新?  如果没有、 请单击"已解决"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此问题是我的用户错误。

    我忽略了在输出线上放置一个上拉电阻器、因此无法看到初始启动脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很高兴知道您的问题已得到解决。  祝你好运!