This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:从 SN74LVC8T245RHLR 转到 SN74LVCH8T245RHLR

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048501/sn74lvch8t245-going-from-sn74lvc8t245rhlr-to-sn74lvch8t245rhlr

器件型号:SN74LVCH8T245

我们目前 在设计中使用 SN74LVC8T245RHLR、由于可用性、我们正在寻找替换器件并登录 到 SN74LVCH8T245RHLR。  除了具有有源总线保持电路的 SN74LVCH8T245RHLR、这些组件是相同的。 目前、我们的电路中有上拉和下拉电阻、我们想知道:

  1.  我们能否使用 SN74LVCH8T245RHLR 继续
  2. 积分上拉/下拉电阻器的值是什么、以查看驱动器件的输出是否可以处理额外的电流或从电路板上移除上拉电阻器
  3. 当需要上拉/下拉时、它们将灌入/拉多少电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    当使用具有总线保持电路的器件时、不建议使用上拉和下拉。 您可以参阅第  4节中的"应用手册:慢速或浮点 CMOS 输入的影响"、其中更深入地介绍了总线保持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解推荐的上拉和下拉电阻、并且我了解总线保持。 我想弄清楚上拉和下拉的影响是什么、以及上面特定器件列表中的积分上拉/下拉电阻器值是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    只要总线保持器处于与电阻器电源相反的状态、上拉或下拉电阻器就会产生一个带有总线保持电路的分压器。

    例如:

    对于典型的总线保持电路、输出电阻约为1k Ω。 如果您在输入端连接了一个10千欧的下拉电阻器、并且没有以其他方式主动驱动线路、则可能存在两种状态:

    (1)总线保持电路处于低电平状态、没有问题。

    (2)总线保持电路处于高电平状态、现在输入电压被下拉至~0.9 * VCC。

    如果您不关心输入处于何种状态、那么#2不是什么大问题、但如果您打算将下拉电阻器置于低电平状态、那么您可以看到它不起作用、除非电阻器非常小(即小于1k Ω)。

    如果是这种情况、最好不要使用总线保持。