This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EPWR 的替代器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048488/txs0104e-alternate-part-for-txs0104epwr

器件型号:TXS0104E

您好!

目前、我们 在设计中使用 TXS0104EPWR (4位)器件将电压电平从1V8转换为3V3。我们将其用于以太网 PHY 的 MDIO 和 MDC 引脚。

在本部分中、我们 将面临 CPU 引脚和电平转换器引脚之间的 IO 电平不匹配问题。

您能否建议一个支持 MDC 和 MDIO 引脚(开漏)的4位转换器部件。此外、转换器的 VIH > 1.35、VIL > 0.45。

附加了相同的方框图。

 此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的电源电压是多少? 是否有任何上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA - 1.8V 和 VCCB - 3.3V

    没有上拉和下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 VOH/VOL 值的测试电流是多少? 实际电流可能会更低、因此 TXS0104E 可能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这起作用了。 但是、由于 CPU 和电平转换器之间存在 IO 电平不匹配  、我们计划选择与 IO 电平匹配的电平转换器。

    抱歉、有以下更正:

    电平转换器的 VIH 应 小于1.35

    电平转换器的 VIL 应大于0.45

    随附的修正方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 TXS 的内部上拉电阻器的总电流约为0.5mA、因此您显示的 VOH/VOL 值实际上不会在该电路中发生。 请指定您使用的 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SoC - xczu19eg-ffvc1760 (Xilinx)。

    这完全正常、但由于 IO 级别不匹配、我们计划进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在不匹配。 告诉您 VOH/VOL 的同一个表的右侧也有 IOH/IOL 列。 降低输出电流还会降低输出晶体管上的压降、因此即使在4mA 最弱的驱动强度设置下、0.5mA 的实际电流也会导致 VOL≈0.1V 和 VOH≈VCCO−0.1V