This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:SN74AXC8T245、SN74AXCH8T245支持380Mbps 数据速率?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048840/sn74axch8t245-sn74axc8t245-sn74axch8t245-support-380mbps-data-rate

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245SN74AXC8T245

大家好、

问题背景:1.8V -3.3V 转换 RGMII 缓冲器在100Mbps 时工作良好,但在1000Mbps 时失败,使用部件 SN74AVC8T245。 现在、我们对    SN74AXC8T245、SN74AXCH8T245 是否支持该功能有疑问。

我对 SN74AXC8T245、SN74AXCH8T245 RGMII 接口实现有疑问:

  1. SN74AXCH8T245支持380Mbps 数据速率。   SN74AXCH8T245支持的最大信号频率是多少? 我是说它支持多少 MHz、支持380Mbps?
  2. 我 有上述问题、因为在下面的链接中提到了125MHz RGMII 应用、 SN74AXC8T245、SN74AXCH8T245似乎是合理的。 但是、如果 RGMII 以1000Mbps 运行、 它如何支持380Mbps 器件?

SN74LVC8T245:该器件是否适用于 RGMII 接口转换? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

我注意到以下 E2E 帖子中的评论。 我很困惑 RGMII 应用的标准是什么。 请帮帮我。

我不知道 TI 有什么器件可以保证 RGMII 的全面支持。 对于大多数电平转换器而言、这些时序要求非常严格、因此通常很难找到器件。 但是、我可以说、根据经验、其他人已经能够为 RGMII 应用实施此器件以及旧的 SN74AVC8T245器件。

SN74AXC8T245:运行@ 125MHz DDR 速率的千兆 RGMII 线路的电平转换器-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

非常感谢您的帮助。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    380Mbps = 190MHz

    1000Mbps RGMII 接口在每个时钟周期的两个边沿上传输四个位。