Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047769/sn74lvc1g07
器件型号:SN74LVC1G07您好!
我使用 SN74LVC1G07器件从 LED 吸收电流。 我有一个包含两个部分的问题:
1) 1)对于3.3V 的 VCC、数据表具有2组 I_OL 数:16mA 和24mA。 在确定 我可以灌入的最大电流时、我应该查看这两个数字中的哪一个?
2) 2)在正常操作中,该缓冲器的输入为高电平,直到发生故障,它将驱动为低电平,即我希望 LED 亮起。 我的问题是、由于这是一个开漏缓冲器、并且在正常运行中输入为高电平(这意味着输出将处于高 Z 状态)、 我是否需要上拉输出、以便 LED 不会驱动高阻抗、并在未发生故障情况时亮起? 我认为我需要使用上拉电阻器,但我想 确保。
感谢您的支持
射线