This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00:SN74HC00DR 静态电流

Guru**** 2385210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046377/sn74hc00-sn74hc00dr-quiescent-current

器件型号:SN74HC00

大家好、


DIN SN74HC00DR 是一款很好的新器件!

不确定静态电流是否为指定的 SN74HC00DR 参数?

我搜索了数据表、但未找到相关信息、Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    在本例中、静态电流将与 ICC 相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    当前有 SN74HC00DR ICC 问题!

    您能否评论客户的 IQ 测试方法是否正确? Thx

    客户测量方法:将红色杆连接到引脚14 (Vcc)+ 5V、将黑色杆连接到 PIN7 (GND)! 使用便携式仪表/ Fluke /桌面测量结果是一致的。

    OK IC=>电流0.3mA (包括线电阻)
    NG IC=>电流为1.9mA (包括线电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    要测量 Iq、请将仪表与 Vcc 和源极串联。 您还需要将所有其他输入和 GND 引脚接地。 输出将保持断开状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的反馈!

    下图是 ICC 的新测量值!

     您能否评论测试方法是否正确? Thx

    测试结果为0.196mA、也可通过数据表 ICC= 20uA 进行推理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    是的、应该是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    但 测试结果为0.196mA 、数据表 ICC= 20uA!! (您能给我解释一下吗)

    我们发现 两 个 SN74HC00DR 具有 测试结果的推理 ICC (您能给我 一个解释吗,这种差异的原因是什么 THx)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电流大幅增加的最可能原因是器件损坏。 您可以通过分销商开始退货(故障分析)。