This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048407/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07SN74AXC2T245

您好!

我们将在设计中使用双通道开漏缓冲器(SN74LVC2G07)。

单通道-我们需要使用 从3V3输入信号到1V8输出信号的信号。 我们已将输出引脚上拉至1V8电源。

第二个通道- 我们需要使用 从1V8输入信号到3V3输出信号的范围。 我们已将输出引脚上拉至3V3电源。

我们已将 VCC 连接到1V8电源。

我们的查询是,这是否适用于连接到1V8的 VCC 配置。

根据数据表、它看起来我们可以在 连接方式中使用。

请告诉我们您的反馈。

此致、

Samson

此致、

Samson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用。

    您还可以使用 SN74AXC2T245。