This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:可用于2.5V 至1.8V 降压转换?

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048312/sn74lvc244a-can-be-used-for-2-5v-to-1-8v-voltage-down-translation

器件型号:SN74LVC244A

您好!

当我搜索  SN74LVC244A 数据表时、我发现该产品可用于下行转换(允许输入电压为5.5V、输出电压电平大约为 VCC)。 因此、我从数据表中了解到、我可以使用 SN74LVC244A 将2.5V CMOS 信号转换为1.8V CMOS 信号。 但是、我还从 数据表的第11页看到了其他信息:   

"允许降压转换

–5V 至3.3V

–5V 或3.3V 至1.8V"

被写入。 因此、我怀疑这个缓冲器只能支持这些降压转换。 实际情况如何?  是否允许2.5V 至1.8V 转换?

此致。

Doğancan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件允许在建议的工作条件下实现最小和最大之间的所有电压。 第11页的说明仅列出了创建数据表时常见的一些电压。