This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:25MHz 时钟3.3V 至1.0V

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048220/sn74aup1t34-25mhz-clock-3-3v-to-1-0v

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G17

大家好、

在25MHz 时钟上将 SN74AUP1T34用作3.3V 至1.0V 电平转换器有任何问题?

我们注意到、最大传播延迟可能大于40ns (3.0V 至0.9V)、这将比25MHz 时钟周期长、因此您建议使用其他器件吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP 逻辑系列器件功耗低且速度慢。 最快的低电压系列是 AUC。

    对于降压转换、您只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUC1G17。