This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:是否可以将1K 上拉电阻器连接到由3.3V 电源供电的 SN74AHC14PWR 输出端的5V?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048309/sn74ahc14-is-it-ok-to-connect-1k-pull-up-resistor-to-5v-at-the-output-of-sn74ahc14pwr-powered-by-3-3v

器件型号:SN74AHC14

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

是否可以在由3.3V 电源供电的 SN74AHC14PWR 的输出端将1K 上拉电阻器连接到5V?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、输出钳位电流(IOK)的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位电流是从 I/O 引脚流入 VCC (对于负电压、从 I/O 引脚的 GND 流出)的电流。

    使用1kΩ Ω 电阻器、电流被限制在大约1.2mA、这是可以的。

    但是、3.3V 电源必须能够吸收该电流。 如果情况并非如此、电源电压将向上浮动、并且连接到该3.3V 电源的所有器件都可能损坏。

    具有漏极开路输出的器件不会出现这些问题。