This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:具有更多输出的类似器件

Guru**** 2588385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1048183/sn74avc4t774-similar-parts-with-more-outputs

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: TXU0104TXU0204

您好!

我对 SN74AVC4T774电平转换器的功能感兴趣。 具体而言、该部件能够指定每个移位对的方向、总共4对。 T.I.是否制作一个具有更多对的类似器件、可能是6对或8对?

从根本上说、我正在移位 SPI 总线、但我还需要移位2条其他信号 I/O 线路。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    774是唯一具有独立方向控制的电平转换器。 当您有四个以上的信号时、必须使用8通道器件或组合多个器件。 (新的 TXU0104/TXU0204/TXZU0304可能会有所帮助。)