This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:数据速率查询

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047660/sn74axch1t45-data-rate-query

器件型号:SN74AXCH1T45
主题中讨论的其他器件:TUSB2E22

各位专家:

你好。 此器件还支持高达500Mbps 的1.2V 至3.3V 电平转换器吗? 信息表仅显示1.8至3.3V。

请确认。

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据表6-6、从1.8V 到3.3V 的最大传播延迟为5ns。
    根据表6-4、从1.2V 到3.3V 的最大传播延迟为8ns。

    因此它将更慢。 我估计最大速度约为500Mbps×5/8≈300Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。 我很好奇、是否有一种方式或有一个组件能够以该级别的转换速度支持这种速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    遗憾的是、我们不会有能够支持这一点的器件。 AXC 是我们速度最快 的低电压转换系列。 您知道他们使用此器件的接口/信号类型是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您的回答。

    应用是将 eUSB 电压电平转换为 USB2.0电压电平。
    即 eUSB 运行在1.2V 电压下、标准 USB2.0运行在3.3V 电压电平下
    两者的最大数据速率均为480Mbps。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    感谢您提供更多信息。 我建议联系接口产品组、查看他们的任何专注于 USB 的设备是否可以执行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eUSB 信号为差分和双向信号。 在 eUSB 和 USB 之间进行转换需要 TUSB2E22等专用器件。