TXB0108的数据速率为20Mbps。 TXS0108s 的最大数据速率为110Mbps。 它们都具有一次性加速。 但为什么它们有这样的差异呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Joanne、
两个器件架构之间存在很大差异、这会导致数据速率的差异。
TXB 专为推挽应用而设计、可支持更高的数据速率。 在时序要求表中查找数据速率、并比较器件之间的相同电压。
下面是一个讨论自动双向部件的常见问题解答。
此致、
Karan
您好!Dylan、
感谢您的回复!
我注意到、自动双向电压转换器 LSFxxxx 和 TXSxxxx 都可用于 I2C。 LSFxxxx 似乎比 TXSxxxx (24Mbps)具有高数据速率(100Mbps)。 因此、如果我的客户需要选择一个自动双向转换器来实现 I2C 逻辑、TXSxxxx 没有任何优势。
因此、我想知道 LSF 和 TXS 都用于 I2C 的时间、它们之间的差异。 TXSxxxx 的优势是什么?