This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:寻求电平转换器设计审查建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74LVC125A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047392/sn74avc4t774-asking-for-the-level-shifter-design-review-suggestion

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125APCA9306

您好、先生、

 

我的客户希望为 I2S 设计 SN74AVC4T774RSVR、为 I2C 设计 PCA9306DCUR。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与任何其他逻辑器件一样、SN74AVC4T774的电源引脚需要去耦电容器。

    对于单向降压转换、SN74AVC4T774等灵活的换挡杆将起作用、但性能超限。 您可以简单地使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC125A (请参阅 此列表)。

    PCA9306电路错误;VREF1/2不是电源引脚。 您可以使用慢速开关配置(将 EN 直接连接到1.8V、保持 VREF1/2断开)或正常电平转换器配置(将 VREF1直接连接到1.8V、将 VREF2和 EN 连接在一起、并通过一个200 kΩ 电阻连接到3.3V;SCA1/SCL1是低压侧)。 请参阅数据表。

    所有四个 I²C Ω 信号都需要上拉电阻器;我假设它们存在、但在原理图的其他位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的反馈。

    您是否会查看更新的 PCA9306 scheamic 并告诉我您的意见?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都不错。